Cube67+为快速安装提供高效解决方案 | Murrelektronik

januari 24, 2022

Cube67+为快速安装提供高效解决方案

利古里亚Dema公司在1952年迈出了跨越性的第一步,并立即在自动化领域中脱颖而出,Dema专门生产用于多种应用的电机设备,其中包括应用于混合动力汽车和电动汽车。这些机器都是根据客户需求 "量身定做 "的,从设计构思到售后服务,每个阶段都关注细节。Dema的特殊生产线被全球公认的汽车、家用/工业电器和电动工具领域的领导者所选择。这些生产线进行包装、装配和控制工作。

Dema为一个重要的汽车客户设计了一条生产线,从选择散装金属板开始,准备定子包装,进行焊接,最后进行各种质量检查。该设备由一个旋转台组成,上面装有构成定子包所需的层压件数量。层压件焊接在一起后,进入控制阶段,对产品进行检查,确保其符合客户的要求。

Dema选择了穆尔电子提供的ProfiNet解决方案。Cube67+分布式I/O系统,防护等级IP67, 在工业应用中具有成熟的可靠性。Cube67+具有先进的诊断功能,包括点对点诊断,其单线缆技术可以减少布线工作。MVK Safety,是一个独立于普通现场总线的设备,因此可轻松管理任何安全设备。它可以无缝地集成到PLC开发环境中,通过它,输入/输出端口可以根据相连接的安全设备进行配置。由于信号密度高,穆尔电子的IP67模块的紧凑性设计解决了机器上空间有限的问题,借此便可消除了对笨重接线盒的需求。

穆尔电子元器件也适用于控制柜。Emparro开关电源,不但设计紧凑,而且保证最大可靠性高效率供电。Mico Pro系统模块,可以实现更加智能的24V直流电源管理,借助Mico Pro能够调整当前的电流监测,即使在空间和成本有限的情况下,也能游刃有余。Mico Pro系统模块持续监测所有的负载和控制电流,并在正确的时间识别关键时刻状态。这保证了最佳的机器可用性,同时集成的电位分配大大简化了开关柜的布线。

Dema公司现场的机器操作可视性很强,仅需最少的操作人员干预,这一特点也是通过安装穆尔电子元器件来保证的。Dema公司的自动化经理Mario Cambiaso说:“穆尔电子的解决方案大大减少了现场布线的数量,节省了时间。Dema的机器在我们的车间里安装好,拆开运输,然后在客户的现场安装,节省了三倍的时间。简化的好处是双倍的,因为它不仅使我们的工作变得更容易,也使我们的客户觉得机器的管理操作更直观,特别是在安装和维护期间,效果尤其明显。穆尔电子提供及时有效的支持,使生产力保持在最高水平。"Dema公司经常在项目研究阶段与客户分享对电子元器件的选择。尤其在这个项目中,与穆尔电子合作的益处更加明显。Cambiaso总结道:"该系统是在我们技术经理的指导下远程安装的,由于减少了现场布线,设计和安装阶段都得到了简化,使我们出色完成了这一挑战。此外,减少布线也大大降低了铜的消耗。Dema公司在选择其供应商方面非常谨慎通过与于穆尔电子合作中,Dema找到了在可靠性、效率和支持方面的重要盟友"。

Senaste nytt från vårt företag

Connected Future: These are Murrelektronik's SPS highlights

The world of automation is changing rapidly. It is becoming more electric, more digital, and smarter. Future-courageous solutions are not only flexible and modular, but also robust…

Läs mer

Cover interview with the CEO of Murrelektronik: Digital intelligence makes internationalization scalable

Word is spreading that Murrelektronik is well positioned for the future of industrial automation. Just in time for the industry highlight SPS 2025, Industrieanzeiger, the practical…

Läs mer

Interview with the CEO of Murrelektronik: “The automation pyramid becomes a volcano

The automation world is increasingly realizing that open automation is not just a buzzword for Murrelektronik, but rather a principle of efficiency. The trade magazine…

Läs mer

Karriär
Gå med i vårt team!
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...